This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS720:# QA78A60 - P/N 效率:TPS72025QDRVRQ1 -电压输出调节

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773718/tps720-qa78a60---efficiency-of-p-n-tps72025qdrvrq1---regulation-of-voltage-output

器件型号:TPS720

您好!

您能否告知稳压器 P/N:TPS72025QDRVRQ1的效率水平以及输出电压的调节方式/方法?

或者是否有另一个效率水平更高的高效稳压器?

需要一个输入电压为4.5VDC、输出电压为2.5VDC 的高效稳压器

谢谢你。

此致

Adnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adnan、

    LDO 的效率取决于应用条件本身。  我们可以使用以下公式计算应用的效率(n):

    N =(Pout/引脚) x 100

    N =([Vout x Iout]/[Vin x Iin]) x 100

    N =([2.5V x Iout]/[4.5V x (Iout + Ignd)]) x 100

    此时、对于该示例、我们将假设您的 Iout 为100mA。  您可以根据实际应用进行调整。  Ignd 来自数据表:

    N =([2.5V x 100mA]/[4.5V x (100mA + 54uA)]) x 100

    N =([2.5V x 100mA]/[4.5V x 100.054mA]) x 100

    N =(250mW/450.243mW) x 100

    N = 55.526%

    通常、当 Iout >> Ignd 到时、您会看到 LDO 的此计算得到简化

    N =(Vout / Vin) x 100

    N =(2.5V/4.5V) x 100

    N = 55.556%

    使用简化的效率公式、您可以看到应用中的余量(Vin - Vout)越小、应用的效率就越高。  LDO 调节输出电压的最小余量(Vin - Vout)等于 LDO 的压降(Vdo)。  因此、当 Vin 等于 Vout + Vdo 时、LDO 将是最高效的(消耗的功率最少)。

    TPS720的最大输入电压压压降为200mV。  因此、您可以通过将输入电压降至2.7V 来提高应用中的效率。 实现此目的的最有效方法是使用开关稳压器。

    非常尊重、

    Ryan