This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22944:数据表图20和图21

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773532/tps22944-datasheet-fig-20-and-fig-21

器件型号:TPS22944

下午好...

我想了解图20和21上的 Vout……特别是当电流超过电流限制进入中间级(~1.2V 左右)时的 Vout… 这是数据表中列出的 UVLO 吗?  我不确定这一点,而且一直被认为 UVLO 是当 Vin 过低时的一个锁定。。。。

谢谢  

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    正确、如果输入电压降至低于指定的电压电平、则会发生 UVLO。  

    关于图20和21、这些图展示了响应过流事件时的消隐响应和三态启动响应。 在图20中、输出"软"短接至 GND、而不是硬短接。 这可确保在器件不进入热关断状态的情况下捕获过流行为。

    在图21中、短路导致器件进入热关断状态、然后重试。 在这种情况下、器件循环进入和退出热关断。  

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Arthur。。。

    感谢你们的回应

    所以我很清楚...当器件由于过载、热关断或 UVLO 而过流时,输出电压会下降到某个水平,以至于过多的输出电流和输出电压 会产生最大输出功率,该功率会在关断发生前保持稳定?  基本上、Vout 有三种状态:打开、关闭、以及介于???  试图理解中间的… 猜测它的值取决于功率、而这反过来又取决于部件的额外电流消耗量。。

    谢谢

    Steve  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、  

    这是正确的、根据负载条件(硬短路、开始短路、软短路)、器件的行为将 通过降低 VOUT 来钳制电流。 如果器件在此期间进入热关断状态、则器件将关闭并重新启动。  

    谢谢、

    黄亚瑟