This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 逆变器项目栅极驱动器建议?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520, UCC23513, UCC27524A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773406/inverter-project-gate-driver-suggestions

主题中讨论的其他器件:UCC21520UCC23513UCC27524A

大家好、

我是一名学生、我正在考虑使用 TI 的 IC 驱动器。 我正在为我的硕士论文构建一个逆变器、我需要一个特定的 gatedrive。 我将使用栅极驱动器变压器来保护我的驱动器、但我不知道驱动器是否适用于此概念。 我在栅极驱动器变压器供应商处为您添加了以下原则:

www.coilcraft.com/.../gate_drive_transformer.cfm  (请参阅图2)

我正在构建的逆变器的一些其他规格:

三相直流/交流逆变器
相电压:400V
开关频率: -16kHz

I max:8A


最后、我想根据上述原理制作一个多逆变器、但首先我想让它在单级配置中工作。 希望您能给我一些建议。 当您需要更多信息时、您可以随时向我咨询。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gauthier、

    欢迎使用 E2E、我叫 Mamadou Diallo、是高功率驱动器组的应用工程师。

    您是否考虑改用 UCC21520或 UCC23513等隔离式驱动器? 在为相位逆变器提供增强型隔离的同时、这些器件无需使用通常与栅极驱动变压器相关的变压器和漏电感。

    我们提供了多种三相逆变器参考设计、这些设计可能会有所帮助:

    您还可以在我们的参考设计库中找到更多信息:

    还是仅限于栅极驱动变压器解决方案?

    如果是、您还可以在双端变压器耦合栅极驱动器中使用 UCC27524A 等双低侧栅极驱动器、如以下链接的第7.2节所述:

    您与我们共享的链接也参考了我在下面附加的几个应用手册。

    如果您有其他问题、请告知我们、如果您的问题解决了、请按绿色按钮。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mamadou

    感谢您提供的所有信息、非常感谢! 我刚刚与导师进行了谈话、我们双方都同意 UCC21520或 UCC23513将是更好的替代方案。 此时、我们使用自举配置、以便轻松实现。

    我们仍有以下问题:如果要将三相逆变器升级到三相多级逆变器、我们建议选择这两个选项中的哪一个? 我们希望有一个栅极驱动器、该驱动器可用于简单的逆变器和3级多级逆变器。 如果无法实现、我们将单独购买用于三相逆变器和三相多级逆变器的栅极驱动器。 再次感谢所有的帮助!

    此致

    Gauthier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gauthier、

    对于多级逆变器、务必谨慎选择具有低脉宽失真、良好延迟匹配和出色的器件到器件传播延迟的驱动器、以确保逆变器每个桥臂上互补电源开关的同时导通和关断。 必须考虑电源范围、温度和其他变化中的这些参数。 辅助电源开关必须以最小的延迟打开/关闭、以防止击穿。
    UCC21520具有更好的传播延迟30ns (最大值)、5ns 最大延迟匹配和10ns 脉宽失真、这对于该特定应用可能更方便。
    除此之外、必须优化布局、以最大限度地减小栅极驱动电路中寄生电感的影响、并确保每个桥臂的每个互补开关的信号路径尽可能对称。

    如果您有其他问题、请告知我们、如果您有问题、请按绿色按钮。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou