This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62175:反相电源问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772385/tps62175-inverting-power-supply-issues

器件型号:TPS62175

大家好、我们将 TPS62175用作反相电源。 我们在两种配置中使用它。 其中一个配置正常工作、另一个配置不工作。

下面是一个正常工作的配置。 即:

Vin = 12V

预期输出=-2.0V

使用此 R1/R2配置时、我们将达到~-1.995伏、没有任何问题、无论有无负载、电压输出都将保持稳定。 此配置工作正常。  

我们尝试使用相同的配置、只需更改 R1/R2的值即可尝试实现-3.3V 输出、但我们似乎无法使其正常工作。  

以下是我们尝试使用-3.3V 反相输出的不同 R1/R2配置。 这两种配置都会产生-3.0V 的电压、并且随着器件的供电时间的推移、电压输出变为-2.6、然后保持不变。  

已尝试对-3.3V 输出进行电阻器 R1/R2配置

R1:68K

R2:200k

r1:115k

R2:357k

我们已经仔细检查了-3.3V 输出和-2.0V 输出的计算、为什么这在-2V 而不是-3.3V 下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    感谢您发布电路原理图。

    当 SLEEP 连接至 GND 时、睡眠模式被激活。 这将极大地限制输出电流。 您能否切断连接并将睡眠接地(0V)?

    最后、EP 需要连接到与 IC GND 引脚相同的电位-这是 Vout、而不是 GND。

    此外、由于您刚刚更换了一个电阻器、可能焊接不好或安装过程中电阻器损坏。 您可以尝试更换两个 FB 电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    您是否有机会切断与外露散热焊盘的连接以将其与 GND 分离?

    我刚刚注意到、睡眠连接高电平、连接到 GND (0V)。 因此、这应该是可以的。

    EN 引脚上的电阻分压器应以-Vout 为基准。

    务必记住、逻辑电平在反相配置中发生偏移。