This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51051B:BQ51051B Rx 线圈选择指南与放大器;FOD 设置

Guru**** 2509785 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51051B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773770/bq51051b-bq51051b-rx-coils-selection-guideline-fod-settings

器件型号:BQ51051B

您好!

我计划在客户的终端设备上启用符合 Qi V1.2标准的无线充电功能、我有一些问题需要建议。

 1. BQ51051B 是否仍是有源器件并适用于新设计? 长期(5年或更长时间)发货的客户终端设备

2.根据 e2e 中有关 BQ51051B 的类似帖子的读数、不建议设计您自己的充电 Rx 线圈、因为有大量解决方案可供选择。 如果要为1节4.65V 电池@ 0.8A 充电、是否有线圈选择指南?  (可能是 Mouser 关于线圈 ~15mm x 40mm 的一些建议?)

3.我的 Rx 和 Tx 线圈之间将有4mm 的间隙,可能会被硬塑料外壳占用,0.8A 电流充电是否仍然可行,是否需要对 FOD 进行任何额外调整?

4.我们可以使用哪些最佳套件/EVM 启动初始评估? 我 目前只能找到 TIDA-00329。 请提供建议。

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Le
    感谢您借此机会与我联系。
    1) BQ51051B 与其他 BQ510XXX 一起激活、无 NRND 计划。 此外、没有任何停产器件的计划。 5年不应成为问题。
    2) 我需要获取有关此设计的更多信息、并将与您联系。
    3) 4mm 间隙较大、但正确的线圈和良好的对齐应该是可以的。 硬塑料外壳不会出现问题。
    4) 我们有 EVM 和其他 TI 参考设计、将与您离线讨论哪些最适合此客户。