This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702-Q1:电源正常引脚默认行为

Guru**** 2532480 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87702-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773377/lp87702-q1-power-good-pins-default-behavior

器件型号:LP87702-Q1

大家好、

我的客户询问电源正常引脚的默认行为:

  1. PG0和 PG1引脚的实际默认冷启动/复位行为是什么? 从 OTP 读取的数据表 PG_CTRL 应为0b00000010、来自 TRM 0b1001010。
  2. PG0_CTRL 和 PG1_CTRL 的默认复位状态是什么?

客户希望使用这些引脚来级联下一个电源序列。

我们是否有具有其他默认行为的 LP87702-Q1替代型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vsevolod、

    通常、"复位"的主数据表中的值是在 OTP 加载之前参考器件的值。 在大多数情况下、这是在器件输出任何内容之前进行的、因为大多数输出都由 OTP 负载进行门控。 在某些器件中、"0xx"在这里被用来更加显式。 在 OTP 加载期间加载来自 TRM 的值、通常用作该点的默认值。

    TRM 值更可能是客户感兴趣的值(例如、他们会看到是否要进行 I2C 读取)、因为在 I2C 处于活动状态之前、OTP 被加载到默认寄存器中时、数据表复位值只会持续几 ms。

    由于我不熟悉 LP8770版本的当前计划、因此已通知此器件的主要支持人员有关替代版本问题(如果需要有关电源正常引脚的更多详细信息)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vsevolod、

    PG0_CTRL 和 PG1_CTRL 默认复位状态为0b0000000。 但这并不重要的信息、因为当 nRST 变为高电平时、OTP 将立即加载。 OTP 加载大约需要1.2ms。 您可以在从技术参考手册(TRM)中读取 OTP 后找到默认值

    如果客户希望使用 PG 引脚来级联电源序列、建议将其与 GPO 连接。 这样、PG 在启动期间处于低电平、在所有电源轨启动后、PG =>高电平、在关断期间从高电平变为低电平、并保持低电平直到一切正常。

    LP87702DRHBRQ1目前仅发布型号。 但是、如果客户具有 I2C 访问、他们可以在启动后和启用器件之前更改一些 OTP 设置(nRST =高电平)。 只有通知的问题是这些设置不是永久性的。 如果器件复位、它将再次加载 OTP 默认值、并且所有 I2C 更改都需要再次完成。 可能会发生以下情况:

    •通过复位寄存器中的 SW_RESET 位进行软件复位
    •NRST 输入信号低电平
    •从 VANA 电源复位欠压锁定(UVLO)
    •看门狗过期(取决于看门狗设置)

    您可以联系当地的销售团队、以验证业务案例是否足以用于定制 OTP

    谢谢

    图莫