This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65581:VIN 与 Vout 间的关系

Guru**** 2647905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65581, TPS65261, TPS65263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773766/tps65581-vin-vs-vout

器件型号:TPS65581
主题中讨论的其他器件: TPS65261TPS65263

尊敬的先生/女士:

我对 TPS65581有疑问。 我注意  到该器件具有宽输入电压范围(4.5 - 18V)和0.76 - 7V 的输出电压范围。 输出 电压可通过反馈环路进行调节。 但没有关于输入电压与输出电压之比的文档。 根据数据表、输入电压的值似乎无关紧要、当然在4 - 18V 范围内、 并且可以通过反馈环路中的电阻比(在 0.76 - 7V 范围内的某处)将其调整为所需值。 但在数据表的图10中、该图显示了输入电压与特定输出电压之间的比率。 此处显示了所需的3.3V 输出电压、但根据输入电压的不同、所需的输出电压可实现是或否 在这种情况下、当您使用低于6V 的输入电压时、将永远不会实现所需的输出电压(在本例中为3.3V)。

以下是我的要求:

我的输入电压为5V。 我所需的输出电压为3.6V、输出电流约为 1A。

这是否可以通过该 IC 实现?

请注意、

塞尔吉奥·范弗利特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在降压转换器中、Vout =占空比* VIN。 我们通常使用最大占空比来估算特定 Vin 电压的最大 Vout。
    对于 TPS65581、开关频率为700KHz。 根据数据表、最短关断时间为220ns (典型值)。 因此、最大占空比约为85%(典型值)。 对于您的应用、3.6/5=72%、因此在典型情况下应该很好。
    如果您想确保它能够正常工作、我建议您使用 TPS65261或 TPS65263/5/6、因为它们在数据表中声称它可以支持95%(TPS65261)和100%占空比(tps65263/5/6)。


    此致、
    Hao