This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:需要文档:用于隔离式直流/直流转换器负载共享的低侧感应

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773709/ucc29002-document-required-for-isolated-dc-dc-converter-low-side-sensing-for-load-share

器件型号:UCC29002
主题中讨论的其他器件:LM5022

尊敬的先生:

您能否与 GND/返回路径上的电流感应电阻器共享负载共享控制器的参考文档。

另请参考文档、了解如何在隔离式直流/直流转换器的负载共享反馈中使用此 IC。  更多参考文档仅适用于高侧电流感应(LM5022参考文档)。

此致、

Nesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nesh 您好!
    UCC29002具有一个隔离式电流放大器、这意味着当您希望测量负载电流时、该放大器可连接到高侧或低侧。 例如、数据表的图5显示了低侧电流感应、图6显示了高侧电流感应应用。
    这两种配置之间的唯一区别是 CS+和 CS-的连接、但您可以看到差异显而易见。
    希望这能解答您的问题。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的即时响应。