This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:TPS61196多芯片运行问题

Guru**** 2602765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773663/tps61196-tps61196-multi-chip-operation-issue

器件型号:TPS61196

尊敬的 TI 团队:

我们在多芯片操作中实现了 TPS61196。


但存在问题。

我们要实现的规格如下所示。

VIN = 24V

Vo = 36V

IO = 550mA x 2芯片(550mA 为 IFB1至总共6个)

如果只有主器件运行、它将正常运行。

但是、如果主器件/从器件处于运行状态、IC 将发出声音、输入和输出电流将继续变化、

从而导致 FET 发生故障、保险丝被切断

请附上电路图并检查是否存在问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Youngsu:
    从我的角度来看、原理图似乎还可以、" IC 会发出声音、输入和输出电流将继续变化"的意思是什么?您能否提供有关这种情况的一些波形? 您能否交换主设备和从设备以查看这种现象是否仍然存在? PWM1和 PWM2之间的关系是什么? 我在这方面没有太多的公共资源、但我希望你们做更多的测试。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sean Zhou、

    您的意思是" IC 将发出声音、输入和输出电流将继续变化"
    -->电流随 IC 的声音而波动。

    在主设备和从设备之间切换意味着什么?

    是否可以同时使用 PWM1和 PWM2?

    我应该连接什么波形?

    电路图中是否存在问题?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Younhsu:
    我的意思是、您可以尝试交换主设备和从设备、以确保每个设备都能正常工作。 您需要确保每个器件都正常。
    是的、您可以将 PWM1和 PWM2组合在一起;
    我想知道输入电压、输出电压、VSW 以及输出电流和电感器电流。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sean Zhou、

    我们将使用连接测试 PWM1和 PWM2。
    只有主器件正在运行、确认其正常运行。
    但是、如果它们作为主器件和从器件工作、则会出现问题。
    我们将检查其余请求并再次询问。

    谢谢。