This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62140:轻负载条件下的波纹

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772151/tps62140-the-repple-at-light-load

器件型号:TPS62140

尊敬的团队:

 

在轻负载条件下、纹波范围是否会受到 Fsw 配置的影响?

如果是、请告诉我原因。

 

此致、

Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takahashi-San:

    感谢您的提问。

    数据表第15页第(9.2.2.2.2.1输出电容器)部分的最后一段介绍了省电模式下的输出电压纹波。

    数据表第11页的第(8.3.5频率选择(FSW))部分介绍了稳态条件下的输出电压纹波。

    有关如何优化输出滤波器的更多信息、请参阅此应用手册 :slva463a

    此致

    Omar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Omar

     

    感谢您的建议和支持。

    在轻负载条件下、我们发现 FSW=低电平和高电平的输出电压现象

    在以下两个波形中、Vin、Vout 和负载的条件相同。

     

    fsw=H 时的开关频率比 fsw=L 时的开关频率慢2倍以上

    然后、fsw=H 时的输出纹波范围大于 fsw=L 时的输出纹波范围

     

    这种现象是否正常?

    此致、

    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takahashi-San、您好!

    您描述的行为与数据表相匹配。 根据应用确定以任一频率运行的选项。

    如果需要高功率密度和极小的解决方案尺寸、高开关频率允许为输出滤波器使用小型外部组件。 输出电压纹波应更低、效率也应更低。 通过设置 FSW=L、可实现高开关频率运行

    如果效率是关键参数、大于解决方案尺寸、则可以将开关频率设置为一半(典型值1.25MHz) 由 fsw=H. 在这种情况下、输出电压纹波应更高。 为了在较低的开关频率下获得低纹波和满输出电流、建议使用至少2.2uH 的电感器。

    必须从 fsw=L 开始限制浪涌电流、这可以通过连接到 VOUT 或 PG 来实现。

    我希望这能回答你的问题。

    此致、
    Omar