This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27342:EMC 合规性问题

Guru**** 2514405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773444/lm27342-emc-comply-problems

器件型号:LM27342

大家好、我们正面临着这个组件出现的意外 EMC 问题。

我们遵循了所有常见的设计规则、但我们发现2MHz 谐波(当然、开关频率)无处不在。

PCB 是一个4层、中间层有标准电源层。 有什么建议吗?

弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Francesco:

    您是调试辐射噪声还是传导噪声问题? 此外、您是否还尝试满足特定标准、或者它的噪声是否会影响某些其他组件的性能?

    我可能还需要查看您的原理图和 PCB 布局。

    由于噪声问题与开关频率的谐波有关、因此可能需要使用输入 LC 滤波器来帮助滤除返回输入轨的噪声。 这主要降低了传导噪声、但也有助于降低辐射噪声。 下面链接的应用手册是输入滤波器设计的良好参考、可能很有用。

    www.ti.com/.../snva489c.pdf

    此致、
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡安东尼

    我们正在调试辐射噪声。

    同时、我重新运行了 TI WEBENCH 设计工具。 我看到、对于我的电源范围、该工具不会将二极管放置在升压引脚上。

    移除该二极管后、辐射噪声要低得多! 现在它应该低于极限值。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很高兴您能找到解决此问题的方法。 为了供将来参考、您能否共享最初为升压器件充电的电压?

    我想它比内部3.9V 升压 LDO 高。 我猜它会更高、因为更高的 BOOST-SW 电压会导致 HS FET 更快导通、从而使 SW 节点的边沿更快。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼、当时是5V0。