This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:FB 调整问题

Guru**** 2530480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773594/tps56c215-fb-adjust-question

器件型号:TPS56C215

您好专家、

我的客户正在其主板应用中使用我们的 TPS56C215。 他们希望使用"在 FB 引脚注入电流"的方式将 Vout 从0.9V~2.4V 更改为0.9V、标称电压为0.9V。 但我们不会动态更改它、我们会在开始时修复 Vout、我们需要保留0.9V~2.4V 电压以微调系统性能。 我们想知道 TPS56C215是否可以支持这种更改输出电压的方法? 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Ann:

    您可以这么做。 以下是供您参考的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neal、您好!

    感谢您的回复! 似乎可以通过向 FB 注入电流来调节电压。 非常感谢!!

    此致、
    Ann Lien