This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:应用问题

Guru**** 2536630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169789/lm5122-application-questions

器件型号:LM5122

你(们)好 我的任务是为25V 电池备份应用设计高电流升压转换器。 我将查看 LM5122并运行多相模式以实现所需的电流。 我的问题是:

1) 1)对于可以并联多少个相位是否有任何限制? 我的应用需要6个阶段。

2) 2)我根据数据表看到:相位可由外部时钟驱动。 像使用555计时器驱动的4017这样的分频器能否正常工作? 或者、另一个选项是、它们可以由主器件的时钟通过 SYNCOUT 引脚驱动。 这两种方法的优缺点是什么?  

3) 3)这是我尝试构建的第一个同步整流器转换器、如果转换器正常运行并且突然将输出电压提升至比输出电压大约高1V、会产生什么影响? 如果在转换器断电或处于待机模式时输出电源轨要查看电压、会发生什么情况?

我的应用:我有几个大型电池组、电池组的电压范围为18V-25V、从满到空。 我需要一个升压转换器、以使电池的输出电压保持在25.2V 到主总线。 这些电池/升压电池组的输出将与200A 的限流并行运行。 以25.5v 运行的交流电源也将并联到输出总线。 其理念是:如果交流电压下降、电池将接管并将电源轨保持在25.2v。 我在这里处理非常大的总电流、超过1000安培。 我需要构建至少5个电池转换器  、这些转换器在25.2伏时输出200安的电流。 当然、我正在寻找最大效率、在使用电源设计器后、我发现根据 LM5122的仿真、我可以实现99.3%的峰值效率。

感谢您提供任何信息!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    如果您已经检查了可用的参考设计、可能会有适合您需求的可用设计。

    例如: PMP31073参考设计| 德州仪器 TI.com

    回答您的问题:

    1) 1)基本上没有限制

    2) 2)使用 SYNCOUT 仅提供180度相移-因此它适用于两个相位。 如果需要更多相位、则最好使用外部时钟来对每个相位进行相移。

    3) 3)当转换器未运行时、高侧 FET 将会阻断。 当运行和处于 强制 PWM 模式时、能量将传送到输入侧。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、非常感谢您的及时响应。 这些信息非常有用、让我有信心继续使用 TI 控制器。  

    Chris