This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:当电池处于受保护状态时、BQ25306的输出电压是否增大

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169453/bq25306-whether-the-output-voltage-of-the-bq25306-increases-when-the-battery-is-in-the-protected-state

器件型号:BQ25306

尊敬的 TI 团队:

我们对 BQ25306的输出电压有一个问题、即 当电池处于受保护状态时 BQ25306的输出电压是否增大。

我们使用的电池是具有保护板的7.4V 锂电池组。 当电池组过放电时、过放电保护功能将生效、从而使电池的输出电流为0。 此时、如果 我们要再次激活电池组、 则需要向电池组添加不小于7V 的电压、否则输出电流将始终为0A。

我们 从 BQ25306的数据表中了解到、短路检测将输出大约2V 的电压、但 检测电压不能升至特定值(7V)、从而导致无法激活电池组。   插入适配器后、我们检测到 BQ25306到电池的输出电压约为2V、因此无法激活电池组 并对其充电。  是否有办法解决这个问题?

原理图如下所示:

 数据表上的电池充电曲线。

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电池组是否将电池电压保持在2V? 如果电池固定在2V、则将应用 IBAT_SHORT、直至输入预充电。 如果电池组将电压保持在2V、则我们的充电器将其视为2V 电池。 您是否打算定期对电池过度放电? 是否有任何您必须"唤醒"电池的电路?

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike  

    当 过度放电时、我们的电池组将断开电池组与电路的连接。 在这种情况下,电池 相当于开路负载。 同时、BQ25306的 VBAT 仅为2.0V、无电流(未连接电池时、VBAT 的电压为2.0V)。  TI E2E  e2e.ti.com/.../bq25306-bq25306-cann-t-charge 中有一个相同的案例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike  

    当 过度放电时、我们的电池组将断开电池组与电路的连接。 在这种情况下,电池 相当于开路负载。 同时、BQ25306的 VBAT 仅为2.0V、无电流(未连接电池时、VBAT 的电压为2.0V)。  TI E2E  e2e.ti.com/.../bq25306-bq25306-cann-t-charge 中有一个相同的案例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能确认您的设置吗? 输入电压是多少? 您是否对 PMID 有负载? 如果是多少钱? 此处链接的帖子显示、在 Q1上检测涓流充电电流、如果加载 PMID、则会导致显示的行为。

    此外、STAT 引脚会做什么?

    此致、

    Mike Emanuel