This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1499Q:放电启动时的振铃

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: EMB1428Q, EMB1499Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770973/emb1499q-ringing-on-discharge-startup

器件型号:EMB1499Q
主题中讨论的其他器件:EMB1428Q

您好!

我目前正在使用定制的12节主动电池平衡板。 平衡电路由基于 EMB1428Q + EMB1499Q 芯片组的两个相同的半堆栈(6s + 6s)组成。 电路是根据 TI 的有源芯片组参考设计制造的。 能量在电池和整个堆叠之间进行交换。

设计中的两个 EMB1428Q 均可成功接受 SPI 命令并对选定的电池进行充电-放电。 但是、在下半叠放电启动期间、转换器两侧都会出现明显的振铃:在级联侧和浮动侧(连接到电池)。 振铃可以在下面的附图中看到:

CH3 (紫色)探头连接到 PLUS_BOT (正电芯端子)

Ch4 (绿色)连接到负_BOT (负电芯端子)

数学(红色)是 负_BOT 和 正_BOT 之间的电池电压(CH3-CH4)

可以看到、首先连接了所有负电芯端子(时间在光标1处)。 然后、在连接156us 正电池端子后。 当转换器打开时、可以看到巨大的电压摆幅。 如前所述、当电池放电时、仅在电池组底部观察到这种行为。 它不取决于选择哪个电池。

电芯电流设置为1A:Rsense 为0.01 Ω、Vset 为400mV。

电路的哪一部分可能是此问题的根源?


转换器和开关矩阵的原理图如下所示:

e2e.ti.com/.../Bottom-Switch-Matrix.pdf

e2e.ti.com/.../Bottom_5F00_Converter.pdfe2e.ti.com/.../Stack.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的提问。 您能否澄清一下"仅在堆栈底部"这一说法? 这是否意味着您仅在对电池1至6放电时才会看到问题、而不是在电池7至12上看到问题? 如果是、您是否在1到6的每个电池单元中都看到了问题?

    此致、
    Leslie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢你的答复。 是的、当1-6节电池中的一节正在放电时、会发生这种情况。 我在每节电池1到6中都看到了这个问题。

    在搜索此问题的根源时、我使用了电路。 首先、I 断开了有源钳位(已焊接电容器 C70和 C77 OUT)。 此时、只有100V zenner (D32)电路仍然工作、但噪声似乎是相同的。 因此、有源钳位看起来不是原因。
    其次、我更改了基准电压 Vset。 首先将其设置为400mV (Icell = 1A)。 然后、我将基准电压增加到1V (Icell =2.5A)、振铃幅度小几倍。 因此、它看起来像低基准电压、在某种程度上使系统不稳定。 数据表指出、Vset 应在0V - 2.2V 范围内、但它还指出 IC 经过调优后可在 Vset = 2V 的条件下工作。 那么、什么是正常基准电压范围?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    第4页的"运行额定值"部分所示、EMB1499Q 数据表中的 Vset 范围实际上介于1V 至2.2V (www.ti.com/.../emb1499q.pdf)之间、因此400mV 实际上低于该范围。 如上所述、这些器件在出厂时已修整为2V、因此您可以在此电压下获得最佳的平衡电流精度。 有关组件选择的详细信息、请参阅第14页的"应用提示"部分。

    正如您最初提到的、您尝试使用1A 的平衡电流、Vset 为2V、VSENSE_HS 为50mV、这在第5页的电气特性表中指示的范围内。 然后、您可以计算 RSENSE2电阻器(公式可在"应用提示"部分找到。

    此致、
    Leslie