This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940没有 REGOUT 输出

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, TIDA-00792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773368/bq76940-bq76940-has-no-regout-output

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: TIDA-00792

您好!

   我正在使用 BQ76940设计14节锂电池系统、

   我们使用 MCU 通过 I2C 连接 AFE、 我们发现引脚8上没有 REGOUT。  

   我注意到引脚9作为内部 LDO 的输入、其电压范围为-0.3V 至36V、但 TIDA-00792 将 C15连接到 REGSRC、该电压可能大于36V。  

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    TIDA-00792上的 REGSRC 来自 Q21的来源。 它将受到 Q21的栅极电压及其 VGS 特性的限制。 VC5X 是较低的电压并经过滤波。 这会为引脚9 REGSRC 形成一个非常简单的电压限制器。 如果对源极跟随器或共漏极放大器电路的工作原理感兴趣、请查看该电路。 www.ti.com/.../slua749 还提供了有关 REGSRC 的部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

       我是 Bruce Chen、非常感谢您的快速回答。 我得到了答案。