This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:TPS61165咨询

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773605/tps61165-tps61165-consulting

器件型号:TPS61165

你好

应用:VIN=5V、VOUT=20V、ILEed (max)=150mA、需要使能和 PWM 调光功能

我想检查它是否可以通过图16 SCH 植入? 使用 CTRL 作为启用/禁用引脚、通过注入 Fighure16等 FB 引脚实现 PWM 调光

以及如何计算 ILED? 公式是 LED 电流=1.8V*(1-d)/8*Rset? d 的含义是什么?

当我想检查建议 的 PWM 频率和电压范围时?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fandy、
    是的、您可以通过这种方式进行配置、对于150mA、您需要更改 Rset=200mV/150mA=1.34 Ω、d 是 PWM 信号的占空比。 1.8是 PWM 信号的振幅。 您需要确保 FB 上的 PWM 电压不会超过200mV。 频率应小于1kHz。 您最好再次使用特定频率进行验证。
    此致
    肖恩