This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2825:带有 UC2825的保护二极管

Guru**** 2609325 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2825, UCC2818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169156/uc2825-protection-diodes-with-uc2825

器件型号:UC2825
主题中讨论的其他器件: UCC2818

您好!

我们正在使用 UC2818D 执行 PFC。我们有以下二极管来保护引脚....(阳极到 GND、阴极到引脚)

PKLMT 引脚 连接了 BAV102 (BAV102 、0.25A、150V、开关二极管)

Mout 引脚 具有 SD0805S020S1R0 (肖特基、20V、1A)  

栅极驱动引脚 具有 CGRKM4005-HF (600V、1A、通用)。

您认为这些二极管可以满足此目的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好、我刚刚注意到您标记的产品是 UC2825、但在帖子中、您是指 UC2818D PFC (我认为它是 UCC2818D)。 因此、此帖子的路由错误。 很抱歉、我已将此事分配给一位产品专家、他将回答您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew  

    感谢您查询 ucc2818。

    虽然可以使用20V 500mA 肖特基二极管、但乘法器上的二极管应该正常。

    对于栅极驱动器、我认为不需要600V 二极管。 您可以使用简单的40V 1A 肖特基二极管。 相似的二极管可用于 pklmt 引脚、但您的选择应该适合这种情况。

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致  

    Harish