This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51220A:VDTH 和 VDTL 最小/最大时间

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772563/tps51220a-vdth-and-vdtl-min-max-time

器件型号:TPS51220A

大家好、

我对 DRVx-off 阈值(VDTH、VDTL)有一些疑问。
数据表中 VDTH 和 VDTL 的注释"由设计指定。 未经生产测试。"
这是什么意思?
2.数据表仅为典型值。
 2-1最小值/最大值是多少?
 2-2阈值变化的因素是什么?
3-1. 阈值(1V)是否与内部基准相比较?
3-2.  1V 是如何生成的?

此致、
Ogasawara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ogasawara、

    这个典型值被定义为内部逻辑电路的阈值、它不是一个真实的基准电压、并且没有针对这个项目的 ATE 数据检查、所以它被标记为"由设计指定"。 未经生产测试"、

    您能否告诉我们您为什么要将这方面的详细价值结在结上?

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ogasawara、您好、由于客户的机密信息、让我们通过电子邮件结束此过程并进行讨论。