This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53318:TPS53318开关频率跳至1.2MHz

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53318
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772557/tps53318-tps53318-switching-frequency-jump-to-1-2mhz

器件型号:TPS53318

您好、专家、

客户看到 TPS53318在其电路板上的750kHz 设置范围内运行1.2M。

捕获的波形如下:  

在不同的输出电流范围内、这种情况仍然保持不变。  

RD 想知道 TPS53318是如何产生这种行为的?

谢谢

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    由于某种原因、您的帖子中未显示捕获的波形。 您可以再次发布吗?

    您还能发布原理图吗?

    谢谢、
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    讨论已移至电子邮件、因此我将关闭此帖子。 发现较高的 Fsw 是由 PCB 布局不良造成的。