This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:请帮助检查 RSOC 跳转原因

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169640/bq28z610-r1-please-help-to-check-the-rsoc-jump-reason

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:GPCRB

您好!

     客户正在执行循环充电和放电测试。 并发现充电时的跳变为91%至100%、放电时的跳变为2%至0。 请帮助分析此次跳转的原因。 他们完成了 GPCRB。 谢谢。  

e2e.ti.com/.../SOC-JUMP.rar   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看 GPCRB 文件、室温和低温数据的温度跃进超过5C。 这会影响 GPCRB 计算和精度。 在数据收集过程中、由于温度不稳定、报告可能不准确。  请参阅下面的内容。  




    此外、客户是否经常故意改变温度? 阻抗跟踪算法在很大程度上取决于温度。 温度的任何大变化都会影响监测计的预测。



    此致、
    何塞·库瑟




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞、

           5 μ A 的温升℃正常。 电池在充电过程中会发热。 它们在室温下使用1C 放电、在低温下使用0.35C 放电。  那么 、您有什么建议来避免这种情况呢? 通常、GPCRB 建议的放电电流是多少? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yue、

    是的、5℃的温升是正常的、监测计可以处理它、但如上所示、温度变化为15℃。 我建议客户使用 温度室来运行测试。

    [引用 userid="100759" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169640/bq28z610-r1-please-help-to-check-the-rsoc-jump-reason/4401351 #4401351"] GPCRB 的建议放电流是多少? 谢谢。[/引述]

    取决于化合物、但通常 为 C/10至 C/5。 如果是 LFP 化学成分、请确保在充电后等待24小时。

    请参阅以下指南中的第3节:

    https://www.ti.com/lit/an/slva725a/slva725a.pdf?ts=1668093351794&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FGPCCHEM

    此致、
    何塞·库瑟