This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54561:Vout 短路测试期间 SW 上的负尖峰

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170073/tps54561-negative-spike-on-sw-during-vout-short-test

器件型号:TPS54561

大家好、

这是 Jayden、我的客户使用 TPS54561。  在 Vout 短路测试期间、SW-GND 上存在-8V/2ns 尖峰。 请帮助检查尖峰是否正常。  

如数据表中所述 、SW-GND 的绝对最大额定值为-7V/5ns 和-2V/10ns。

 

BRS

Jayden Qiu

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jayden、

    客户能否分享他们的布局、他们是否使用 Tip & Barrel 方法进行探查?

    波形看起来合理、但它可能能够得到改善。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Beck:

    感谢您的回复! 我将询问客户天气、他们可以分享他们的布局并明天返回。 他们使用的测试方法与图片中所示的方法类似 、可最大程度地减小测试环路。

     8V/2ns 尖峰似乎不会损坏器件并影响长期 可靠性、对吧?

    BRS

    Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jayden、

    我认为我们应该尽力尽量减少振铃、但这对于这样的器件设计来说非常正常。