This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629203:温度范围与放大器;数据表中的 EVM 链接

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS629203EVM, TPS629210E, TPS629203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169983/tps629203-temperature-range-evm-link-in-data-sheet

器件型号:TPS629203
主题中讨论的其他器件:TPS629210E

大家好、团队、

 数据表第40页上的 TPS629203EVM 用户指南链接 似乎 错误!

此外、请您澄清温度范围规格、我认为这有点令人困惑:

注5是否与125°C 的结温相关?

第44页还列出了高达150°C 的工作温度范围:

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    感谢您的观看。

    参阅器件比较表:

    TPS629203应为125C、是唯一工作温度高达150C 的器件。 TPS629210E。

    我将在数据表中记录更新情况。

    谢谢、

    Joseph