This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 感应啸声

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163548/inductive-howling

主题中讨论的其他器件:TLV62569

尊敬的所有人:

 我是 Crystal、  客户正在使用  SILERGY SY8120B1ABC 的芯片、它有一个问题、电感式啸声、这对音频客户的影响非常大、客户现在使用 TLV62569 (2A、1.5MHz)、 但它不能解决问题、所以我找到了解决这个问题的帮助、  您能不能帮助我解决这个问题、给我一些反馈、这可以让我们 在客户中找到更多机会。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Crystal、

    您能否与 TLV62569分享客户的原理图? 此外、请告诉我客户对 TLV62569使用了哪种封装?  

    从硅质原理图中可以看到、还有一个额外的引脚 BS、该引脚通过电容器连接到 SW 引脚、我们在 TLV62569中没有这种连接。 因此、我可以更好地了解 TLV62569原理图的问题。

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sneha、您好!

      ‘s 您的回复、客户的原理图如下所示、它使用 TLV62569PDDCR、但它仍然存在感应式啸声问题、您可以帮助解决此问题吗、 这可以让我们 在客户中找到更多机会。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Crystal、

    感谢大家分享原理图。 我在原理图中看不到任何批评。 但是、我想了解在反馈电路中使用以下电路的目的:

    在这里的两个位置获取电压反馈。 您能分享一下原因吗?  什么是 VDDCPU_PWM?  

    此外、您能否分享器件的供电方式以及负载是多少?  

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sneha、您好!  

     感谢您的回复、电压反馈可能存在一些问题、我建议客户移除 R51 (10K),Ω、VDDCPU_PWM 为数字方波、0V 或5.5V;提供的器件为 USB 5V、输出为芯片电源、输出电压为0.86-1.14V 可调节。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Crystal、

    好的。 请告诉我解决问题是否有帮助。  

    此外、您能否在 FB 引脚上分享数字方波的用途? 根据我的理解、FB 引脚应仅用于感测输出电压。 请告诉我。

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Crystal、

    您是否在此处有任何进一步的更新? 客户问题是否已解决? 请告诉我。

    谢谢!

    此致

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Crystal、

    如果这里没有其他问题/更新、我现在将关闭此主题。 如果您有任何疑问、请随时重新打开。

    谢谢!

    此致

    Sneha