This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ25601D:bq25601d

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773500/linux-bq25601d-bq25601d

器件型号:BQ25601D

工具/软件:Linux

您好!

我们计划在没有 USB 连接的情况下使用 BQ25601D 充电器。 VBUS 的输入端直接连接到定制板上的 Pogo 引脚。 但是、如果 没有 USB 连接、驱动程序 bq2560x_charger.c 似乎无法正常工作。 驱动程序在电源部分查找 USB 节点。

我们是否有任何方法可以在没有 USB 连接的情况下使用该充电器。

提前感谢

Jiju Chacko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiju、

    您可以通过短接充电器上的 D+/D-线路将输入限制设置为最大值。

    或者、您也可以修改 Linux 驱动程序以不查看 USB 节点。 我不确定您使用的是哪种 Linux 驱动程序。


    此致、
    Joel H