This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:TIDA-01457

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130, TIDA-01457

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169544/tps82130-tida-01457

器件型号:TPS82130
主题中讨论的其他器件: TIDA-01457

你(们)好。

我的客户愿意在其新项目中使用 TPS82130以获得负输出。 我推广 TIDA-01457、我有一个小问题。 我们的设计是否会对系统 EMI 产生任何影响? 非常感谢!

BR、

王嘉琪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiaqi、

    通常情况下、TPS82130的 EMI 性能会更好、因为电感器非常靠近其控制器。 但客户必须遵循数据表中我们推荐的布局示例。 输入/输出电容必须尽可能靠近器件引脚放置。  

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    感谢您的回复。 但我想知道的是使用 TIDA-01457等 TPS82130的负输出基准设计的 EMI 性能。 您对参考设计有什么意见吗? 非常感谢!

    BR、

    王嘉琪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiaqi、

    EMI 测试通常在系统级进行、而不仅仅是在单个器件上进行。 降压或 IBB 的 EMI 性能与客户系统中的 PCB 布局和 EMI 滤波器密切相关。 我们没有为此 IBB 参考设计进行任何 EMI 测试。

    谢谢、

    Nancy