This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118:LM25118输出大纹波和压降电压

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25118, LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773282/lm25118-lm25118-output-a-large-ripple-and-drop-voltage

器件型号:LM25118
主题中讨论的其他器件: LM5118

您好、Webmaster、

我们的客户提出了 LM25118、并报告输出具有大纹波并导致压降。

在我检查了 PCB 布局后、我们的客户没有很好的元件放置。

但我们的数据表没有详细布局指南、只有示例图片。

a.您是否有更详细的 PCB 布局指南?

b.您能帮我仔细检查客户 PCB 布局并提供一些建议吗? 如果可以、我可以通过私人电子邮件发送原理图和布局吗?

我稍后将发布波形图。

感谢你的帮助。

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您提出问题。

    没有针对 LM5118的专用布局指南。 应遵循一般布局做法。

    请直接向我发送原理图。 您可以通过请求与我连接来实现此目的。 我可以帮助提供一些有关如何改进布局的具体细节。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    我已发送连接。 请接受。

    该波形显示了 LM25118轻负载运行、该运行具有较大的过冲、下冲和更多抖动。

    PWM 频率不是很稳定。

    该波形显示了 LM25118 - 2A 输出运行、其波形非常糟糕。

    我想这应该是导致大纹波和压降问题的原因。

    我检查了 schmatic 和布局后、可能是楔块放置和布局造成的。

    请帮助我查看更多详细信息。

    此致、

    David