This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62140:FSW=低电平/高电平时的开关频率与输入/输出电压间的关系

Guru**** 2514805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62147, TPS62140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772144/tps62140-switching-frequency-vs-input-output-voltage-at-fsw-low-high

器件型号:TPS62140
主题中讨论的其他器件:TPS62147

尊敬的团队:

 

根据数据表中的图24、26、28和30、在 fsw =低电平时、SW 频率将取决于输入电压和输出电压。

SW 频率为何会随输入电压的变化而变化?

当 fsw 为高电平时、SW 频率与输入/输出电压之间的关系如何?

让我来展示一下 FSW=High 时的类似数据。

 

此致、

Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahashi-San、

    我注意到、您今天对此器件有很多问题。 在询问更多信息之前、请查看产品文件夹中的应用手册。 尤其是这2个问题可以解答您的大部分问题。
    www.ti.com/.../slyt531.pdf
    www.ti.com/.../slyt646.pdf

    此外、该线程与该线程非常相似。 也许您是同一位客户。 我将在这里回答一个问题。 e2e.ti.com/.../772210

    最后、建议使用较新、较小、更精确、更高效的 TPS62147/8、而不是较旧的 TPS62140。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris-San

     

    感谢您的建议和支持。

    数据表中的图25和27对开关频率和输出电流进行了特性描述。

    这些只是 FSW=低电平的情况。

    在 FSW=High 的情况下、您能告诉我这些特性吗?

     

    此致、

    Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahashi-San、

    我发送的第二个应用手册给出了随 Vin 变化的情况。

    从 D/S 可以看到、Iout 的变化非常小-它只是影响频率的 PFM/PWM 边界。 当 fsw 为高电平时也是如此。