This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53679:TPS53679:Slva882

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773180/tps53679-tps53679-slva882

器件型号:TPS53679

您好!

我对公式有疑问:ICINnorm (RMS)=sqrt [(D-m/n) x ((1+m)/n -D)]

这里是否存在相位限制?  我假设当相位计数增加时、ICINnorm (RMS)将减小。  

下面是我的计算:

D=0.275 (3.3V/12V)  

N=2;m=0;ICINnorm (RMS)=0.2478

N=3;m=0; ICINnorm (RMS)=0.12665 (减少)

N=4;m=1; ICINnorm (RMS)=0.075 (减少)

N=5;m=1; ICINnorm (RMS)=0.0968 (*增加)

N=6;m=1; ICINnorm (RMS)=0.0794 (减少)

N=7;m=1; ICINnorm (RMS)=0.0376 (减少)

N=8;m=2; ICINnorm (RMS)=0.05 (*增加)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    添加额外的相位并不总是会降低输入电流、但总体而言、增加更多相位的趋势会降低 RMS 电流。 根据具体的工作条件、相位数越低、电流可能比相位数越高。

    在 SLVA882的图4中、如果您查看两相和三相曲线、您可以看到、在50%占空比点附近、三相具有更高的 RMS 电流。 这是因为对于这些特定的条件集、只有两个相位而不是三个相位即可完全消除纹波。 计算中可能会发生的情况是、当处于固定占空比时、您正好处于类似的工作区域、添加/删除相位将显示或多或少的电流。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Carmen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Carmen。