This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502-Q1:适用于200V 负载突降保护

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74502-Q1, LM74502H-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169991/lm74502-q1-for-200v-load-dump-protection

器件型号:LM74502-Q1
主题中讨论的其他器件: LM74502H-Q1

您好、先生、

我是否知道 LM74502-Q1是否可用于200V 负载突降保护? 如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    是 的,LM74502-Q1可 用于200V 负载突降保护。 请参阅数据表的"10.3使用 LM74502-Q1、LM74502H-Q1"部分。