This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:电源管理论坛

Guru**** 2561100 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772279/bq35100-power-management-forum

器件型号:BQ35100

你(们)好

我们的客户希望使用 BQ35100 EOS 模式来检测 LI-SOCL2电池状态、有两个问题、谁可以回答?

1.我在 BQ Studio 中找不到 LI-SOCL2的化合物 ID。 如何确认电池的化学 ID?

2.确认电池 ID 后、在 bqStudio->Data Memory->Gas Gauging and EOSData 中设置相应的参数、然后通过手册中的 EOS Usage 过程对其进行测量。最后、再次读取 SOH 值以判断电池状态。该过程是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,橙
    在 EOS 模式下使用监测计时、您可以使用默认化学成分
    2.在这种情况下、SOH 将不准确、除非为您的电池生成了 chem id。 EOS 是指如果 ID 不是专门针对您的电池而有效的东西

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx,

    感谢您的快速回复。
    如果我想知道电池何时耗尽、我是否必须找到电池的 ID?然后读取 SOH 值以确定电池是否耗尽。

    谢谢、尊重
    橙色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,橙
    EOS 模式提供该功能、因此您不需要电池的确切化学 ID

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx,
    电池阻抗急剧增加表示电池几乎不可用。 一旦满足以下公式、就会在电池警报寄存器中设置 EOS 条件。
    短趋势平均值>长趋势平均值*(1 + EOS 趋势检测/100)

    我是否要读取 BatteryStatus () ALET 位以查看电池是否耗尽?


    谢谢、尊重
    橙色
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Orange、
    是的、您可以使用 ALERT 引脚或轮询寄存器。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx,

    如果我只读警报状态、我应该做什么准备、生产前应该设置哪些参数? 是否有任何黄金映像和文档可供我参考?

    谢谢、尊重
    橙色
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,橙

    您是否已查看 EVM 用户指南 www.ti.com/.../slua904
    和以下视频:

    r.search.yahoo.com/.../RS=DzzEryVNwPofl6kp2FgxTnM7raI-
    谢谢
    Onyx