This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:UCC28600

Guru**** 2797595 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28600, UCC28742, LM5023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169491/ucc28600-ucc28600

器件型号:UCC28600
主题中讨论的其他器件: UCC28742LM5023

您好!

由于 UCC28600的交货周期由授权分销商报价超过70周、因此是否还有其他具有相似功能但交货周期更短的选项(更好的供应条件)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vito:

    感谢您关注 UCC28600。

    LM5023是一种替代方案、也是基于 QR 的 SSR 调节、或者您可能需要检查 UCC28742 、后者是 DCM SSR 但不是 QR。 以上两项最接近 UCC28600 (最好是 LM5023)。 如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    感谢您的答复和建议。 我将让 ENG 检查这两个部件。

    Vito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、请告诉我们。
    此致、

    Harish