This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:在 lm74800-Q1上调试小问题时的原理图审阅

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169685/lm7480-q1-schematic-review-when-debug-a-little-problem-on-lm74800-q1

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74800-Q1

尊敬的团队:

我的客户使用 lm74800来防止标记的输出+14V 引脚提供反向电流过压保护。 标记的+14V 引脚上的正常输出电压应约为11.4V。 但是、当在14V 引脚输出电压超过11.4V 时、Q7未完全关闭以在输出端实现 OVP。 ?配置是否存在任何问题、您可以向我的客户进行检查、或告知发生 OVP 时无法完全关断的原因? 阈值设置是否正确?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    请参阅下面我的原理图审阅注释、

    1. 拆下 R166和 R167。 LM74800-Q1将 DGATE 与 A 相连、即使在断电时也可在内部将 HGATE 与 OUT 相连、因此无需使用这些元件。  
    2. Q5和 Q7的 FET 器件型号是多少?
    3. 在布局中、C32必须靠近 VS 引脚

    当输出电压(+14V)大于输入电压(LV+)时,DGATE 将关闭 Q5以阻止反向电流。 HGATE 不会关闭 Q7。 请注意、关闭 Q7没有任何帮助、因为 Q7的体二极管将正向偏置、并允许电流从+14V 点流向共漏极点。  

    只有当 EN /UVLO 被拉至低电平或输入端发生过压事件时、HGATE 才会关闭。