This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25221:输入电压为<2.5V 时禁用的 TPS25221负载开关的行为

Guru**** 2512715 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166510/tps25221-behavior-of-a-disabled-tps25221-load-switch-at-input-voltages-2-5v

器件型号:TPS25221

您好!

我对电源电压小于2.5V (即低于最低工作电压)时的器件行为感兴趣:
在我的应用中、我可以保证仅在输入电压≥2.5V 时启用开关、但在较长的相位期间、电源电压仅为1.8V。 在这种情况下、开关必须不再能够打开、但整个芯片的运行方式必须不可控制(尤其是在待机电源电流方面)。

您能否确认电源电流(开关被禁用且处于 UVLO 状态)不超过数据表中的 I-SD 规格?
对于这种工作模式、是否有任何具体(测量)值?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    指定给负责欧盟事务的 Benny。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kuno
    我是新手、Benny 是谁、我如何分配?
    此致、
    Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    很抱歉,我给他分配了这个,让我今天提醒他。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    是否要在  VIN=1.8V 和 EN=DISABLE 条件下确认电源电流?

    BR、

    本尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Benny、
    是的、没错。 我想知道 低于 UVLO 阈值的输入电压的 I-SD、例如在 VIN = 1.8V 时。  
    谢谢、此致、
    Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    明白了、我将在本周之前进行测试并向您提供反馈。

    BR、

    本尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    我已经使用我们的 EVM 确认了这一点、当输入电压=1.8V 且 EN =禁用时、器 件仍处于控制状态、电源电流不超过数据表中的 I-SD 规格。

    BR、

    本尼