This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:达到电流限制阈值2倍时故障计时器的运行

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167154/lm5069-operation-of-the-fault-timer-when-2-times-the-current-limit-threshold-is-reached

器件型号:LM5069

您好、TI 团队。

您能告诉我故障计时器在 LM5069上的工作原理吗?

如数据表中的"8.3.2断路器"所述、当电流达到阈值的两倍时、栅极引脚被下拉230mA、这会立即关闭 FET 并启动故障超时周期。

当我们测量波形时、根据数据表、栅极引脚上的电压似乎以230mA 的电流放电。
但之后、故障超时周期尚未开始、栅极电压似乎立即开始充电。

这种行为是否符合 TI 的预期?

我们假设当达到2x 阈值时、它也会进入故障超时周期和重启周期、如下所示。

顺便说一下、如果故障条件的电流值小于阈值的2倍、则行为与数据表的第8.4.3节所述相同。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿达奇

    感谢您的支持!

    您是否正在进行过压测试或过载测试? OV 阈值在哪里设置?

    您能否禁用 OV 功能(通过将 OV 引脚连接到 GND)并检查?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    我们进行电压 DIP 测试。
    条件为:在28.8V 电压下为100% DIP、瞬时停止时间为10ms。

    电解电容器的总电容超过6000uF、因此在恢复电压时将产生浪涌电流。

    未使用 OVLO。
    OV 引脚通过3.6kΩ Ω 连接到 GND。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿达奇

    感谢您提供详细信息。 什么是最终产品? 是用于电信吗?

    在下面的波形中、器件在负载电流超过5.5A 时触发 OCP 并启动计时器。 但在故障计时器到期之前、电流已升至断路器阈值以上、以触发快速关断。  

    为什么栅极电压降至0V 以下?

    之后、为什么栅极电压需要这么长的时间才能恢复? 您能不能以10ms/div 共享该测试波形

    您能否共享完整的原理图?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、感谢您的回复。

    [引用 userid="276203" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167154/lm5069-operation-of-the-fault-timer-when-2-times-the-current-limit-threshold-is-reached/4396213 #4396213")什么是最终产品? 是否适用于电信?[/quot]

    这是一个可编程控制器(PLC)。

    [引用 userid="276203" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167154/lm5069-operation-of-the-fault-timer-when-2-times-the-current-limit-threshold-is-reached/4396213 #4396213"]为什么栅极电压降至0V 以下?

    抱歉、我忘记将差分探头调整为0V。 实际上、它应该在0V 以上的电压下运行。

    [引用 userid="276203" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167154/lm5069-operation-of-the-fault-timer-when-2-times-the-current-limit-threshold-is-reached/4396213 #4396213"]

    之后、为什么栅极电压需要这么长的时间才能恢复? 您能不能以10ms/div 共享该测试波形

    [/报价]

    使用 dv/dt 启动函数。
    我认为这就是栅极电压返回缓慢的原因。

    很抱歉、很难看到、但波形的上半部分为20ms/div、可以看出、栅极电压上升大约需要145ms。

    [引用 userid="276203" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167154/lm5069-operation-of-the-fault-timer-when-2-times-the-current-limit-threshold-is-reached/4396213 #4396213"]您能否共享完整的原理图。

    原理图可通过电子邮件或 e2e 的 DM 功能共享。
    我将向您发送朋友请求。 或者、您可以向我们提供您的电子邮件地址、然后我们会将其发送给您。

    [引用 userid="276203" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167154/lm5069-operation-of-the-fault-timer-when-2-times-the-current-limit-threshold-is-reached/4396213 #4396213"]在以下波形中、器件在负载电流超过5.5A 时触发 OCP 并启动计时器。 但在故障计时器到期之前、电流已升至断路器阈值以上、以触发快速关断。  [/报价]

    我的问题是栅极引脚的后续操作。 当断路器工作时、栅极引脚会在快速关断后立即恢复充电、这种行为是否正确?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿达奇

    我将在明天回来讨论这个问题。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿达奇

    栅极电压在测试波形中保持平坦。 如果使用了 dVdT 功能、则电压呈线性上升。

    我的问题是栅极引脚的后续操作。 当断路器工作时、栅极引脚会在快速关断后立即恢复充电、这种行为是否正确?

    Rakesh->发生断路器事件后,设备将立即恢复栅极充电,以功率限制模式启动。  请参阅数据表中的图40。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的回复。
    我的问题已经得到解答、但让我也询问栅极电压行为。

    下图显示了上电时的波形。
    您可以看到、即使在电源开启时、栅极电压也会升高。 您能就此提出您的意见吗?


    由于栅极电压的逐渐上升、我认为浪涌电流甚至不是1A、但根据下图、当电流流动时、似乎出现了一个阶跃。 (红色箭头周期)。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿达奇

    您能否分享您的原理图和已填充的设计计算器 https://www.ti.com/lit/zip/snvu050 

    此致、

    Rakesh