Other Parts Discussed in Thread: EV2400
主题中讨论的其他器件: EV2400
各位专家:
我们的客户使用 HDQ 接口与 bq27541配合使用、由于 MTK SoC 的限制、上拉电压为1.8V、但我们发现它不起作用。 我们使用 EV2400和 bq27541 EVM 对此进行了验证、并修改了 EV2400内部的上拉电压、发现当上拉电压低于~2V 时、HDQ 不工作、如果您将上拉电压提高到~2.5V 以上、它将立即工作。 我们对此感到困惑、因为我们在数据表中声称、当 HDQ 电压电平高于1.2V 时、它应该起作用。 请尽快帮助检查此问题。
非常感谢。
1.当上拉电压低于2V 时,HDQ 无法工作:
2.当上拉电压高于2.5V 时、HDQ 可以工作: