This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:如何使用 GPI 输入引脚对 UCD90160A 重新定序/重新启动。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169176/ucd90160a-how-to-re-sequence-restart-the-ucd90160a-with-gpi-input-pin

器件型号:UCD90160A

我们正在尝试使用 GPI 故障选项通过 GPI#1引脚执行下电上电重启。 向 GPI#1引脚发出外部中断后、我们的整个电源应根据定义的断电序列关闭、并应重新启动上电序列。

请告诉我们、如何根据上述要求配置器件 UCD90160A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    GPI 在 GPI 再次生效之前不能重新启动加电序列。

    换句话说,如果 GPI 配置为高电平、高电平 GPI ->低电平活动,它可以关闭系统,但直到 GPI 低电平后才会重新启动。

    您必须在 GPI 配置中执行此操作

    1.配置使能 GPI 故障

    2.选择要关闭的电源轨,您只能在此处选择第一个要关闭的电源轨

    3.为故障选择正确的操作。 请参阅上面的步骤1-3的快照。

    4.将其余电源轨设置为步骤2中所选电源轨的故障关断电源

    这些都是足够的。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Yihe

    另外、请告诉我们

    在通过 PMBus CMD 或 GPI 重新定序期间、我们可以在软关断和导通之间实现的最大可编程延迟是多少?