This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3430-Q1:使用 TPS3430锁存电路

Guru**** 2537490 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3430, TPS3840, TPS3430-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772511/tps3430-q1-use-tps3430-to-latching-circuit

器件型号:TPS3430-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3430TPS3840

大家好、团队成员

我按照文档"SNVA837"设计了一个用于保护的看门狗锁存器。

但是、现在我需要缩短保护延迟时间。

我需要根据需要在一秒钟内完成保护。

我计划为 WDI 使用~2Hz、如何更好地修改 TPS3430 R / C 值?

Tnanks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:YenHung、

    您能否澄清一下保护延迟时间的含义? 这是否会被视为看门狗计时器 tWDU 的上限? 电容器将导致额外的延迟、但 TPS3840的 tWDU 将主要是延迟时间的原因。

    此致、
    Ethan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当发生故障时、我需要在一秒钟内完成电路保护机制。

    我认为这是 tWDU (max)的上限

    但由于系统引导延迟、我还需要 tWDL (min)

    因此、我需要调整电路设计。 让有效窗口范围介于0.5~1秒之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:YenHung、

    您可以通过在 CWD 引脚上连接一个电容器来更改上限的时序。 TPS3430-Q1数据表的以下部分显示了有关如何计算它的公式。 下边界根据 SET1和 SET0引脚的值固定。 比率允许下边界为上边界的1/8、1/2或3/4。

    此致、

    Ethan