This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24032A:从 ISET1到 BAT 的电容器

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074, BQ24032A, BQ24073

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772434/bq24032a-capacitor-from-iset1-to-bat

器件型号:BQ24032A
主题中讨论的其他部件:BQ24074BQ24073

µF 表的11.2.2指出、BAT 和 ISET1之间的0.22 μ F 电容器将改善低充电电流下的运行。 但是、图7中的典型应用原理图中未显示该图。

"改进运营"是什么意思? 它是否会抑制潜在振荡? 它是否提高了 i=Kset*Vset/Rset 的精度? 如果省略该电容器、运行可能不是最佳状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、
    典型应用电路原理图中未包含该电流、因为该应用用于1A 充电。 您的应用需要什么充电电流? 请查看 BQ24073或 BQ24074、它们与 BQ24032A 类似、但封装更小。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、Raheem。
    我们使用 bq24032A 在其规格底部以100mA 的额定电流进行充电。 由于其他考虑因素、我们被锁定使用该器件。 因此,问题仍然是:
    "改进低充电电流下的运行"是什么意思?
    如果省略该电容器、运行可能不是最佳状态?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、
    请查看以下链接。 这个问题已经在那里得到了解答。 e2e.ti.com/.../641554