This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:关于外设组件的布局优先级以及 FB 布线长度的影响

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169543/tps61089-about-layout-priority-of-the-peripheral-components-and-the-fb-trace-length-impact

器件型号:TPS61089

尊敬的专家:

问题1:
我想知道 FB 组件(R1、R2)和内部误差放大器(R5、C5、C6)无源器件的布局优先级。

我知道最好将它们放在同一层上。 然而,在我们的情况下,其中之一必须置于相反的一侧。  为了减少对特性的影响、应将哪一个放置在底层?

问题2:
FB 布线长度的影响。 典型应用(图3)显示 R1、R2 = 681k、107k。 我们可能会为它们选择1%容差的电阻器。 它们将在 R1和 R2的分频点和 FB 引脚之间以0.2mm 宽度和1oz 铜布线(迹线直流电阻约为0.002 Ω/mm)连接(我认为不会超过10mm)。 在这种情况下、您认为可以接受多少毫米的 FB 走线长度?  周围没有噪声源。

图1

图2.


图3



此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wataru、

    对于您的问题:

    将 FB 置于底层会影响更小。

    2、对于 FB trance、电流很小、可能会很长。  

    但 很难估算长度、您可以将 R1和 R2靠近底部的芯片放置、并让长迹线连接 R1和 Vout

    此致

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 它很有帮助、会考虑它。