This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS84620:开关频率设置为500KHz

Guru**** 2771115 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS84620, LMZM33606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772700/tps84620-switching-frequency-set-to-500-khz

器件型号:TPS84620
主题中讨论的其他器件: LMZM33606

需要具有500KHz 开关频率的12V 输入至5V 输出@ 6A 电源模块设计。 500 KHz 是强制性要求。

无法找到将 TPS84620设置为500KHz 以支持高于输入电压和输出电压的选项。 如果可能、请为上述规格推荐合适的 Rset/RRT 值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prahlad、

    让我来看看将开关频率设置为500kHz 需要使用什么电阻器(RRT)。 或者、电源模块团队最近发布了一个新的直流/直流解决方案、该解决方案提供36V/6A 直流/直流解决方案、具有1V 至20V 的宽输出电压范围和500kHz 的默认频率。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、你好、一定要分享 Rst 值。 此应用适用于开关噪声和 PSRR 至关重要的高速 ADC 电源。 如果您认为其他设备可能更合适、请务必提出建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Prahlad、

    我相信 Jason 已经将这一点脱机、并就此与您保持了联系。 总之、对于5V 输出应用、不建议以500kHz 的频率运行 TPS84620、因为高纹波电流可能会触发过流保护。 替代器件是 LMZM33606。

    此致、
    Jimmy