This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549D22:为什么反馈电阻分压器应小于100k Ω?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/772608/tps549d22-why-the-feedback-resistor-divider-should-be-less-than-100kohm

器件型号:TPS549D22

大家好、

如果输入阻抗更大、为什么仍然需要远小于100k Ω?  

远小于100kohm 的含义是什么? 10kohm 或1kohm、或50kOhm 哪些小于100kohm?

如果我们在这里使用较大的电阻器、例如400k Ω、这里有什么风险?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    大约10千欧姆的电阻值将起作用。  我会选择10k 欧姆的底部电阻器并求解顶部电阻器值。  如果高于50千欧、我将使顶部电阻器为10千欧、然后求解底部电阻 器值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    高阻值电阻器(例如400kohm)有什么风险? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    较高的值非常容易受到噪声的影响。  更重要的是、内部电阻将与外部 FB 电阻器并联。  当 FB 电阻接近100kohm 时、有效 FB 电阻路径将远低于预期(即100k || 100k = 50k、而1k || 100k + 0.99k)。  因此、您需要确保 FB 电阻器远小于100千欧姆。  我甚至会考虑比我之前的帖子更低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    了解。 较大的电阻器会产生更多的噪声。 它是否只会影响电压精度? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    是的、我希望它会影响精度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    目前、我的客户使用的电阻器为1k Ω、电阻器为39k Ω、有哪些风险?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    您为什么拒绝此答案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    需要您的支持来仔细检查我客户的反馈电阻器大约1k+39k。 它是否有风险、风险是什么?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    这是一个相当不寻常的组合。 所需的输出电压是多少? VSEL 引脚搭接选择是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    所需的输出电压为1V、Vsel 引脚搭接选择为10k + 68.1k、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    我今天对此做了一些研究。 我尝试在 pspice 中对设计进行仿真、并发现 RSP 输入电流建模为恒定10nA。 进一步的重新架构表明、遥感放大器与数据表中的功能方框图不同。 数据表显示了内部具有平衡电阻分压器的传统差分运算放大器。 实际上、TPS549D22使用极高阻抗双跨导放大器。 有关为外部分压器使用低值电阻值的警告说明很可能是从使用旧款遥感放大器的数据表复制的一个进位。 使用1k Ω 和39k Ω 电阻分压器不会给您带来任何问题。