This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R050:用于激光二极管开关

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410R150
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168641/lmg3410r050-for-laser-diode-switching

器件型号:LMG3410R050
主题中讨论的其他器件:LMG3410R150

您好!

RD 使用具有激光二极管开关驱动器的 GanFET。

我在 TI 网站上找到的 LMG3410R05的上升时间/下降时间很短、但仍然无法满足客户规格。

RD 目前的解决方案是 EPC21701。 您是否有任何推荐?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否为我提供有关 GaN 规格的更多信息?

    您是否在寻找分立式 GaN、GaN 驱动器或具有集成驱动器的 GaN? 您需要什么压摆率?

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RD 查找具有集成驱动器的 GaN。 它们需要尽可能快的压摆率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们提供了几款压摆率高达150V/ns 的产品、但是、如果没有输入/输出功率和拓扑等有关系统的更多信息、就很难为特定器件提供建议。

    如果我们的150V/ns 压摆率对于您的客户来说足够快、并且您希望了解更多有关我们产品的信息、请告诉我您的一些系统信息、我很乐意为您提供帮助。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai 和 Zach:

    客户在激光雷达应用中使用 GaN FET 来实现激光二极管。

    GaN FET 供应商为 GaN FET 提供了 RD 的驱动器。

    我们还将 LMG3410R150的规格显示为 RD。 RD 认为下降时间太长。

         

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很难理解系统、也很难找到最能为您提供帮助的方法。

    如果您能够提出更具体的问题、我很乐意回答这些问题。

    此致、

    扎赫