This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121:适用于12V 输入、48V @150W 的 LM5121 EVM

Guru**** 2570085 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773509/lm5121-lm5121-evm-for-12v-in-48v-150w

器件型号:LM5121
主题中讨论的其他器件:LM5122

您好!

您能否告诉我、要让 EVM 在12V 输入电压和48V 输出电压下工作、需要做些什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mat、

    您曾发布过与 LM5122相关的类似文章。 这些注释也适用于 LM5121 EVM。 也就是、

    (1)所有输出陶瓷电容的额定电压为100V、Alum Elec 的额定电压为>=63V。
    (2) MOSFET 的额定电压至少为60V。
    (3) FB 电阻分压器的低侧电阻。

    如果新值保持不变、则环路补偿网络可能保持不变。

    谢谢、
    Yohao Xi、BCS 应用工程部。