This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211A-Q1:UCC27211

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18535KCS, UCC27211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773477/ucc27211a-q1-ucc27211

器件型号:UCC27211A-Q1
主题中讨论的其他器件:CSD18535KCSUCC27211

尊敬的先生:  

我使用 UCC27211来驱动高侧 MOSFET CSD18535KCS。  

我将获得 等于 UCC 输入电压的峰峰值输出电压,而不是获得与为高侧 MOSFET 漏极提供的电源电压相等的电压。 我使用了0.1uF 的自举电容。 自举电容器的放置是否存在任何问题?

我已经连接了我的 PCB 设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hitesh、
    自举电容器的放置和布线看起来非常好、放置位置和布线连接较短。 我没有看到从 UCC27211 HS 引脚到高侧 MOSFET 源极和低侧 MOSFET 漏极的连接。 您能否确认连接是否就位、或者驱动器是否未驱动典型的 MOSFET 半桥、您能否提供原理图。 如果需要、可以简化原理图。
    请确认这是否能解决您的问题、或者您可以询问有关此主题的其他信息。

    此致、
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。