This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:用于48V 输出的 LM5122EVM-1PH

Guru**** 2541120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/773504/lm5122-lm5122evm-1ph-for-48v-out

器件型号:LM5122

您好!

我需要 EVM 在输出电流为3-4安培时测试12V 至48V 的输出电压。  

这是否适用于线圈和组件? 除了更改反馈电阻器之外、还需要做些什么。

感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mat、

    这是可能的、但您需要更换部件以支持您的48V 输出。 请参阅用户指南中的原理图和 BOM、并更改以下内容:
    (1)所有输出陶瓷电容的额定电压为100V、Alum Elec 的额定电压为>=63V。
    (2) MOSFET 的额定电压至少为60V。
    (3) FB 电阻分压器的低侧电阻。

    如果新值保持不变、则环路补偿网络可能保持不变。

    谢谢、
    Yohao Xi、BCS 应用工程部