This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:振铃噪声问题

Guru**** 2529390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768829/tps5450-ringing-noise-issues

器件型号:TPS5450

由于振铃噪声问题、我们在设计中使用了 TPS5450、我们添加了缓冲器以及与自举电容器串联的10E 电阻器、以增加上升时间。 添加缓冲器后、我们获得了更好的结果、但仍然不够、正如其他问题中建议的那样、我们添加了10E 电阻器与自举电容器串联。 高频谐波减少了、但低频噪声增加了随附的用于参考的捕捉图。 上升时间是否会影响电感器充电/放电字符? 还连接了电路以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、略微增加的上升时间不会改变器件的整体运行。 效率可能会略有下降。
    我建议先使用3.3欧姆、4.7欧姆、然后再使用10欧姆。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回复... 我还有一个小问题、为什么添加10E 串联电阻后生成低频正弦分量? 如果观察到最后一幅图而不是稳定线振铃、它会在10MHz 振铃时生成低频分量。 这是因为电感器的充电和放电不正确,电阻器限制电阻器的额定电流或功率,或者上升时间增加太多会以任何其他方式产生影响吗 我想知道原因...
    正在等待宝贵的回复...
    谢谢、此致、
    Pradeep
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很难准确地说10MHz 振铃的原因。 可能是组件或布局上的寄生效应。
    它也可能是探测技术的伪影。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    但电感器充电放电可能会影响这一点。 那么、我可以忽略电感器导致这个问题的点、对吧?

    还有一个小问题、辐射是否取决于电场强度?

    此外、在特定频率范围内、例如100MHz、如果我们有10个周期的振铃噪声(正弦波)、并且经过调优后、它变得更少、比如说4个周期。并且两个波形的振幅保持不变。。。。 第二个在频域中为我提供更好的响应。 我想确认我正在以适当的方式进行调整以减少噪音,然后再继续... 请在这方面提供帮助

    附上了一些波形供您参考。请分析这些图并告诉我您的输入。

    此致、

    Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为电感器的寄生效应可能会导致振铃。
    我可以对您的设计进行调优、以最大限度地降低您感兴趣的 EMI、那么我认为您已走上正轨。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何可能的方法来完全降低噪音... 开关波形过冲和下冲的小振铃大约为100mV。 输出纹波为50mV。 我们能否完全减少振铃、使输出与最大50mV 纹波保持一致... 请为我们提供有关上述稳压器的所有可能选项、以抑制噪声... 如果需要、请说明任何额外的组件...我们需要干净的输出...
    如果需要、也会共享布局
    此致、
    Pradeep
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否还可以尝试使用100MHz 时具有高阻抗的铁氧体磁珠?
    下面是一些有关降低输出电压纹波的信息
    www.ti.com/.../slyt740.pdf

    谢谢