This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B81-Q1:连接到另一个 TPS7B81的使能引脚

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B81-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169744/tps7b81-q1-enable-pin-tied-to-another-tps7b81

器件型号:TPS7B81-Q1

大家好、

我有一位客户想要将 TPS7B8150和 TPS7B8133的启用连接在一起。这样做是否有问题? 是否需要考虑使能端的内部电阻?  

看起来与数据表中的情况不同、但总是很好地提出要求。  是否还有其他需要注意的启用问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    多个器件可以具有相同的使能信号、这通常不是问题。  

    您的应用程序将确定定序是否是一个问题(即、如果一条线比另一条线高、应用程序是否会失败?)。

    此外、请确保 EN 不超过 VIN、否则将超出 ABS 最大值:

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Juliette。 出于某种原因、我无法回复您的回复。 那么、具体而言、对于 TPS7B81-Q1、该 EN 引脚上没有内联或下拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,必须登录:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    数据表中没有提到使能端的内部电阻器。  

    如果您想限制电流、可以安装上拉电阻器。  

    最棒的

    Juliette