This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:有关外部 OVP 电路的咨询

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1167265/ucc256404-inquiries-about-external-ovp-circuits

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件:UCC28064UCC28064A

你(们)好

我的客户在 UCC28064之外设计了 OVP 电路。
但当 OVP 工作时、UCC28064裸片。
您能否查看外部 OVP 电路?
如果可能、我会将电路发送到您的电子邮件。
我可以给你电子邮件地址吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我将向您发送连接请求、以便您可以在公共论坛之外共享原理图。 请分享 PFC 电路以及 OVP 电路的整个原理图。

    另请说明 UCC28064A 的"芯片"方式。 这是什么症状? 某些针脚是否损坏? 电路板上的其他组件是否损坏?

    它还有助于解释为何实施外部 OVP 电路、而不是使用控制器 OVP 功能。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我看到您已接受我的朋友的请求、但我在那里没有看到原理图或我的问题的答案。 问题是否已解决?

    谢谢、
    射线