This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:能否将参考设计 TIDA-010015用于400Hz 和三相输入

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010015, UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168937/ucc28064a-can-i-use-reference-design-tida-010015-for-400hz-and-three-phase-input

器件型号:UCC28064A
主题中讨论的其他器件:TIDA-010015、

你(们)好  

我是否可以使用 TIDA-010015参考设计满足以下输入要求。

输入:115Vac (相位到中性)、三相、400Hz

输出:28V 直流、18A

谢谢  

Ripu Daman
design@aewinfra.com
+91-8107163601
Allied Engineering Works Pvt Ltd
M-11、Badli Indl Est、Samaypur Badli、Delhi、110042

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ripu、

    我正在与 TIDA-010015的设计人员进行联系、以获取他的输入。 请允许几天的回答、因为我不确定他的可用性。

    谢谢、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ripu、

    我曾与 TIDA-010015的设计人员交谈、他的回答是:

    从 e2e 帖子中可以看出、客户是否希望将其用于单相 PF 尚不清楚、只是将配电描述为115V 三相还是希望实现3ph PFC。

    我们应该能够使用具有三相输入的 UCC28064A、但输入 PF 可能不是很好、客户可能需要使用输入 LC 滤波器来获得所需的 PF。 例如、在下面附加一个图像、说明如果它们使用三相桥整流电压作为 PFC 级的输入、每相输入电流波形将是什么样的。

    如果可以接受大约0.92的 PF、他们可以采用这种方法。 上图采用50Hz 交流波形、但同样适用于400Hz 总线。

    因此、我认为您需要澄清"115VAC (相位到中性点)、三相"的含义

    此致、

    射线